请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好、Sirs、
您是否有助于重新检查 TPS2121原理图? 重复打开/关闭 Vout。
我测量的 I_VIN2 (12V 输入电流)约为1.3A。
1、VIN1无效(无连接)且 VIN2有效(连接至12Vin)
2、PR1和 CP2均为低电平。
3.输出电压是否由于 SS 而关闭?
我希望 TPS2121按如下方式工作:
当 IN2电压仅有效(IN1无效)时、OUT 电压随时为 IN2。
当 IN1和 IN2电压都有效时、OUT 电压随时为 IN1。
谢谢你
Amos。