This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170升压模式、如何通过使能功能减少上电期间的 Vout 过冲。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973195/lm5170-q1-lm5170-boost-mode-how-to-reduce-the-vout-overshoot-during-power-on-by-enable

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的专家:

如何在 LM5170上电期间降低输出电压过冲?

我尝试修改 SS 电容、LM5170补偿和升压模式电压环路补偿、但没有有效降低。

我按照 LM5170 Excel 计算得出组件值(满足环路增益稳定规则)。 当 Vout 设置为48V 时、Vout 的最大过冲约为53.6V 或更高。

 

您能否提供减少过冲的建议?

谢谢。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您的提问。  您不应修改 SS 电容器。  您应该增加外部电压环路误差放大器的同相引脚上的电容器、即我们标准 EVM 的 C92。  对于降压模式、您需要增加 C90。  您应该会看到改进。

    谢谢、

    Yohao Xi、应用工程部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢您的回复。

    我将在明天尝试并在这里提供反馈。

    实际上。 当我用 manaul 测试 LM5170加电时、Vout 由 VREF 上升电平上升。 如果 VREF 缓慢,减少过冲是有效的。 因此、您的想法应该有助于减少过冲。

    在 LM5170由 MCU 控制(VREF 在目标上设置并通过使能信号上电)后、始终存在 Vout 过冲。

    关于您的建议、这意味着没有机会通过修改 SS 电容器或补偿值来降低 Vout 过冲。 对吗?

    再次感谢你。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:
    正确的做法是、Vout 过冲可以通过 VREF 上升时间来减少。
    实际上、VREF 上升时间和电平由微控制器控制。 因此、我们可以轻松找到 Vin=45V 的最佳值。
    但是、当 Vin=32V 时、VREF 上升时间与48V 时、它不起作用。 VREF 的上升时间太长、无法满足 LM5170快速上电的要求。
    对于 VREF 控制解决方案、当 Vin=32V 时、似乎不是完美的结果。
    我可以减小斜坡电容值还是提高开关频率? 现在、它们分别是1000PF 和150kHz。
    请您提供一些指导或想法吗?

    BTW、我发现斜坡电压由 VINX (VIN、来自 HV)充电。 我不知道斜坡电压的 Vin=32V 或48V 有何影响?

    非常感谢。
    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    添加了 Vout 的过冲波形。

    由于反馈分压电阻器的电压与 Vin48和 Vin32V 不同、因此我们为32Vin 设置1.21V、为45Vin 设置1.87V。 VREF 的目标电平为2.47V。 因此、VREF 在32Vin 时的上升时间约为4ms (长超过45Vin/2ms)。

    您是否知道 VREF 控制无法在32V 输入电压下工作的原因? (在 Vin48中可以。)

      

    BTW、我们尝试修改了 cramp、但没有更大的差异。

    请提供一些说明吗?

    非常感谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    我查看了您的波形、但标签使我感到困惑。  您能澄清一下吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:
    很抱歉让人困惑。

    CH1 ISEA (LM5170的引脚45)、来自电压环路。

    CH2 EN (LM5170的引脚39和引脚43)

    CH3 VREF、似乎是 C92、但它由微控制器控制。 我们通过微控制器修改上升时间和电平、以满足您的建议。

    通道4 Vout 是升压转换器的输出电压。 LM5170 EVM 的 HV 似乎是如此。
    谢谢。
    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您的澄清。  请理解、实际的软启动操作是以低速率控制占空比增长、以避免过冲。  由于较低的输入电压需要较大的占空比、因此软启动过程所需的时间将比较低的输入电压更长。  我建议的做法是、要为您的最小输入电压找到最小 Vref 压摆率、请始终对其他更高的输入电压应用相同的压摆率、然后您始终可以避免获得 Vout 过冲。

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢您的详细回答。

    根据客户的需求、上升时间对于我们的应用至关重要。 因此、Vout Overshoort 也是一样的、因为 VBUS 会受到影响。

    我一直在寻找任何可能的方法来平衡两者。

    非常感谢。

    希望一切都适合您。

    BR、

    Aska