This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:辅助电源适配器

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980244/tps23734-auxiliary-power-adapter

器件型号:TPS23734

您好!

我的客户需要支持 电压范围为9V 至57V 的辅助电源适配器。  使用匹配变压器时、TPS23734是否可以支持该功能?

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    是的,TPS23734可以支持9V-57V 输入--我们称之为 PoE 宽输入电压。  

    正如您指出的、宽输入电压的最大因素是变压器。  

    要与 TPS23734配合使用、我建议在以下白皮书中使用选项2。 这会将适配器置于 VDD-RTN 上为直流/直流转换器供电。 使用 APD 引脚禁用 PoE。

      

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师