This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131在生成非对称电源时出现问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LM2842, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974664/tps65131-issues-with-tps65131-in-generating-asymmetrical-power-supply

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: LM2842OPA2197

大家好、

我们采用 TPS65131的客户设计 在生成非对称电源方面遇到问题。

根据我们的客户、 当负电源轨加载时、即使是很小的负载、它也会开始严重振荡。
下面是该设计的原理图:
(已删除附件)

更改列表。 1.我将 U3替换为 LM2842 2. 我将 C10、C11替换为单个33uF 电容器3。 我删除了 L5、L6、C7、C8和 R19、R20 (非对称 PSU 输出上的 LRC 滤波器)。

当它们的电路中包含 OPA2197时、就会出现问题、否则、它们会按预期获得电源轨。 10和-5

以下是客户提供的示波器图像:


客户已经进行了引脚对引脚比较、并检查了原理图与 TPS65131原理图。

请告诉我您的意见、或者如果您有其他问题。

谢谢、

Jonathan




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们在其他一些设计中看到了类似的问题、即通过前馈电容器 C24耦合到 FBN 引脚的过量噪声会导致反相转换器不稳定。 您能否添加一个与 C24和 VNEG 输出串联的49.9K 电阻器以降低耦合路径的带宽? 这有望解决该问题。

    此致、

    辽卡特