This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22943:反向电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980009/tps22943-reverse-voltage

器件型号:TPS22943
主题中讨论的其他器件:TPS22948

在 TPS2294x 的数据表中、它在第9.1.3节中指出"如果 VOUT 引脚上的电压大于 VIN 引脚上的电压、大电流可能会流动、并可能对器件造成永久损坏。"

我们需要能够在冷冗余设置中使用它-也就是说、在额定条件下、Vout 侧可能有3.3V 电压、Vin 侧可能有0V 电压。  此部件是否能够支持此功能、或者什么是良好的替代方案?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    您将连接到设备的源类型是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我之所以询问您的电源、是因为我们提供了 TPS22948等器件、可提供反向电流阻断功能。 但是、这些器件允许大约200mA 的反向电流、这可能会损坏某些电池。 非常感谢您通过 E2E 进行交流。