This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:我们为什么需要测量汇流条?

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980206/bq79616-q1-why-we-need-to-measure-busbar

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76952

团队、

在 BQ79616的数据表中、它具有测量母线的功能。 我是否可以问我们为什么需要测量汇流条的电压? 什么是汇流条?

因为在 BQ76952等其他不可堆叠 AFE 中、它具有电流测量功能、而不是汇流条测量功能。

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    在大型高压汽车电池系统中、它们通常被分成模块(一组4-20节串联电池)。 当电池组制造商组装电池组时、他们需要通过一个"母线"将每个模块连接在一起、这只是模块之间的一个金属连接。 通常需要对其进行测量、以确保它不会因汽车随着时间的推移而出现松动的连接、因为丢失汇流条可能是一个安全关键事件。 因此、我们为什么不对非可堆叠器件进行汇流条测量。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    非常理解! 谢谢!