This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:应用问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980468/tps53681-application-problem

器件型号:TPS53681

VR_HOT 和 SMB_ALERT 的具体功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR HOT#是一个开漏、每当感测到的温度值超过 MFR_SPECIFIC_12中编程的 TMAX 值时、就会发出警报。 VRHOT#仅为警告条件、与过热保护不同。 此处的概念是在过热和需要关断之前提醒系统降低/降低功耗。 当温度降低时、它会自动清除。  

    SMBALERT#是一个开漏器件、每当 STATUS_x 寄存器中的状态位被置位时都会发出警报。 它旨在触发系统主机读取状态位以确定进一步的操作。 它可以设置故障(关断)或警告(仅状态位)、并可以使用 SMBALERT 掩码命令屏蔽。 可以使用 CLEAR_FAULT PMBus 命令将其清除。