This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM2663:建议为外部电容器使用多少 ESR 和电容?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974931/faq-lm2663-how-much-esr-and-capacitance-are-recommended-for-external-capacitor

器件型号:LM2663

大家好、  

您能否告诉我 、对于 C1和 C2等外部电容器、建议使用的 ESR 和电容(范围)是多少?

我想将 LM2633用作+2.5V 输入和-2.5V 输出转换器。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki、

    ESR 应较低、因此您可以使用陶瓷电容器、或者在使用电解类型时检查 ESR 是否最大值低于0.2欧姆。

    在 EVM 上、我们每个使用10uF、在测试器件期间、每个使用47uF、因此如果在此范围内的电容器性能良好、我会坚持使用这些电容器。 也可以使用较小的电容器、但随后输出纹波将增加。 对于较大的电容器、启动电流可能会增加。