This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于负电压和 LDO 电路

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LM337L, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978592/lm27762-regarding-negative-voltage-and-ldo-circuit

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:LM2776LM337LLM27761

当我只想使用此 IC 生成负电压时、需要在 LDO 电路中执行什么操作? 我们可以保持开放吗? CP 引脚的用途是什么? 请回复。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正极 LDO 只需通过 EN+禁用即可。

     电荷泵需要 CCP;请参阅第8.2.5.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barath、

    正如 Clemens 在他的帖子中提到的、将 EN+和 GND 引脚连接到永久禁用正 Vout 电压轨。 如果启用了 EN+、则 FB+引脚不能悬空。 如果不需要 Vout+、另一个可能的选择是使用 LM2776、它应该更便宜。


    顺便说一下、CP 引脚用作负非稳压输出电压的输出节点、并且连接了 CCP。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2776未经过稳压;它需要像 LM337L 那样的额外 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens/Barath、  

    抱歉、这是一个拼写错误。 它应该是 LM27761。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barath、

    如果您没有其他查询、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel