This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:原理图审阅

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979627/lm76003-q1-schematic-review

器件型号:LM76003-Q1

您好!

是否可以对所附的原理图进行原理图审阅?

提前感谢

B.人权与发展

e2e.ti.com/.../2677.03.1_2D00_Power1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、您能否提供输入范围和输出电压?

    它看起来您设置为400kHz、输出电压为5V (TP300的网络名称是 V12P0、但 FB 电阻器是5V 输出设置)、您可以选择10uH 电感、饱和电流高于5A。  输出电容也需要增加到100uF-150uF。  

    最好也添加一些电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将询问电源设计人员这些数据。

    输出应为12V、因此我认为 FB 电阻器耦合不正确。 我会告诉你。

    巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baptiste:

    因此、如果输入电压为24V、建议使用44uF-100uF 输出电容的15uH 电感。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回复、

    我收到了电源设计人员的反馈:

    • 12V 正是我们所期望的。 R303和 R312值已反相。
      • FB 分压器:R311 = 100K;R312 = 9K09
      • EN 分压器:R302 = 100K;R303 = 24.9K
    • 所有计算均在直流/直流转换器中以1.5MHz 频率完成。 因此、R304将更新为24.9K。 在这种情况下,电感器值似乎正常,您能确认吗?
    • 输出电容:使用我们的设计应该使用的2*10uF 电容计算20mVpp 输出纹波。 为什么要使用更多的输出电容器?
    • 输出电流:介于0.6A 和1.8A 之间。
    • 输入电压:arround 19V。

    原理图更新摘录

    它能回答您的问题吗?

    是否有其他命令?

    B.人权与发展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于输入电压、它介于19V 和28V 之间、最高可达 54V (在负载突降的情况下)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于19V-28V 输入电压、我建议使用 L=6.8uH 或4.7uH、  

    对于输出电容器、22uF 输出正常、但会导致大多数陶瓷电容器降低直流偏置、因此请确保12V 下的有效输出电容为22uF。 足够的输出电容可以使降压转换器环路稳定。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    我收到我们的电源设计人员的反馈。

    " DC/DC 在28V、800mA 和2.2uH 的不连续电流模式下工作。 然后、我们不采用此配置(28V)、因为我们连接到电池电压、而这种配置会降低。

    电感器值越高可能更舒适、但电感器尺寸最大。  

    因此、我们保留2.2uH 电感器、并在验证期间看到是否需要更高的值。 "

    感谢您的分析、

    此致、

    巴蒂斯特