This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:电池"仿真"用于基于组装的 BQ25892 PCB 的生产测试

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973713/bq25892-battery-simulation-for-production-test-of-assembled-bq25892-based-pcb

器件型号:BQ25892

我们开发了一种硬件、其中使用 BQ25892为连接的电池组充电。 在对组装的 PCB 进行生产测试期间、我们还想验证电池充电路径。 我们使用带针床的自动测试程序。

在测试装置中包含电池组是不可选的。 从长远来看、电池将始终充满电。 因此、我们尝试了应用手册 SLVA618中所述的尝试。 电池仿真器似乎未被检测为电池、因为没有电流流入充电路径、BQ25892 LED 指示未进行充电。 在 BAT+/BAT-引脚上测得的电压为3.8V。

是否知道 BQ25892未开始通过电池仿真器发送充电电流?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    BQ25892没有电池检测功能。 如果充电被启用、它将指示充电/不充电、即使在 BAT 引脚被打开时也是如此。 有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答1介绍了电池未连接时的行为。 请将 BAT 引脚保持断开状态、并首先检查充电器是否按预期运行。 如果充电器正常运行、请检查电池仿真器是否真正连接到 BAT 引脚以使充电电流流动。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    很抱歉、您的回答不正确、似乎您没有完全阅读我的问题。 BQ25892具有一个连接 LED 的 STAT 引脚。 未连接电池组时、此 LED 闪烁。 当电池组连接后、它会一直打开。

    因此、BQ25892必须具有某种"检测"功能、它应激活其电流源。 在未连接电池组的情况下、BQ25892的 BAT 引脚也不会驱动任何电压! 如果您连接万用表、则电压为零。

    它也不能帮助指示如何使用布局和设计提示。 实际的 PCB 工作正常。 我刚才讨论的是生产测试、您必须验证 PCB 是否组装正确。 这不是布局或原理图问题!!!

    Michael

    P.S.如何删除已解决状态? 它只是意外点击的。 问题没有得到解决!! 我已将相关的原理图部分与通过手绘的电池仿真器连接到一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/875386上的 BQ2589x 常见问题解答1中所述、 当未连接电池时、

    1. 如果默认情况下启用了充电、则器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG、默认为4.208V)、然后终止充电。 经过一段时间后、VBAT 将降至再充电阈值以下、器件会再次将 VBAT 充电至充电电压(VREG)。 因此、充电器状态指示正在充电和充电完成之间的状态、因此 STAT 引脚闪烁。

    2.如果通过/CE 引脚或寄存器位禁用充电、则器件不充电、STAT 引脚不应闪烁。

    请注意、STAT 以1Hz 的频率闪烁表示 故障条件、充电可能会暂停、如9.2.9.2充电状态指示器(STAT)中所述。 请仔细检查一下吗?

    谢谢、

    宁。