This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D TS 引脚电阻分压器计算

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974614/bq25611d-bq25611d-ts-pin-resistor-divider-calculation

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25611

您好!

尊敬的 Sirs 或 Madams:

 我正在尝试为 Fey Battery PA-UL-LNB46.R001计算 BQ25611的 TS 电阻器网络(DS 中的第23页),但我得到的是 R2的负值。 请检查一下。

我的问题:

 

  1. 在第23页的公式中、对于 RT2、我必须将哪个确切值用于 V T1%和 V T5 %? 数据表中有下降和上升值。
  2. 使用上面的参数、RT2变为负。 该充电器器件的计算是否有任何展板?

t1=0°C  t2=10°C  t3=45°C  t5=60°C

NTC 10kOhm、B 值25°C/85°C = 3980K

R NTC T1 (0°C)=33、932K

R NTC T5 (10°C)= 2、460K

Vregn=4、7V

V T1 %(假设为73%)= 3、384V

V T5 %(假设为33、5%)= 1、57V

 

 

此致

 

维塔利

电池组数据表:

e2e.ti.com/.../2605.DS_5F00_Battery.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitali、

    将 VT1%和 VT5%作为百分比而不是电压插入到方程式中。 这令人困惑,我很抱歉。

    随附的是我对 TS 阈值的计算。 这不是官方计算器、按原样提供。

       此致、

         Ricardo

    e2e.ti.com/.../TS_5F00_Thershold_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    非常感谢、这对我们有很大帮助。

    此致

    维塔利