请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 主题中讨论的其他器件:BQ25611
您好!
尊敬的 Sirs 或 Madams:
我正在尝试为 Fey Battery PA-UL-LNB46.R001计算 BQ25611的 TS 电阻器网络(DS 中的第23页),但我得到的是 R2的负值。 请检查一下。
我的问题:
- 在第23页的公式中、对于 RT2、我必须将哪个确切值用于 V T1%和 V T5 %? 数据表中有下降和上升值。
- 使用上面的参数、RT2变为负。 该充电器器件的计算是否有任何展板?
t1=0°C t2=10°C t3=45°C t5=60°C
NTC 10kOhm、B 值25°C/85°C = 3980K
R NTC T1 (0°C)=33、932K
R NTC T5 (10°C)= 2、460K
Vregn=4、7V
V T1 %(假设为73%)= 3、384V
V T5 %(假设为33、5%)= 1、57V
此致
维塔利
电池组数据表:
e2e.ti.com/.../2605.DS_5F00_Battery.pdf