This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq24075

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974222/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075
您好!
我使用的是 bq24075 BMS IC。 根据数据表、我已将所有电阻器和电容器连接到 bq24075。 我还将100k 电阻器连接到蓄电池端子、相对于接地端(THRM、NTC)。
但是、当 sysoff 引脚连接到高电平时、输出不会变为0V。 因此、请提供相关解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    当 SYSOFF 引脚为高电平并且 IN 引脚上有足够的电压时、这将断开电池与系统的连接并停止充电。 这不会关闭输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们不在 bq24075的 IN 引脚上使用 USB/充电适配器。 我们仅使用3.7V 锂离子电池电源。  

    根据数据表,SYSOFF 引脚功能:系统使能输入。 将 SYSOFF 连接至高电平可关闭将电池连接至系统输出的 FET。 连接适配器后、充电也会被禁用。 将 SYSOFF 连接至低电平可实现正常运行。 SYSOFF MΩ 通过一个大电阻器(约5k Ω)从内部上拉至 VBAT。 请勿将 SYSOFF 保持未连接状态、以确保正常运行。

    因此、如果我们将 SYSOFF 连接到高电平、则 bq24075的 OUT 引脚必须为0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您将需要一些其他组件来实现您正在尝试的目标。 请通过 a-pham@ti.com 离线联系我、了解此事。  

    我将关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。