This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:原理图审阅

Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979642/tps628501-q1-schematic-review

器件型号:TPS628501-Q1

您好!

是否可以进行原理图审阅?

提前感谢、

B.人权与发展

e2e.ti.com/.../5381.03.2_2D00_Power2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图!

    在应用中、TPS628501-Q1器件设置为 COMP 设置2、此补偿设置需要18uF 的最小输出电容。  

    当前有2x10uF 连接到输出、根据其直流额定值、有效电容将根据电容器选择大约为6/7uF。

    请检查电容器的有效电容、并添加更多输出电容器以满足最低要求。

    除此之外、我没有发现原理图有任何关键问题。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是错误 的、因为输出电源电压为1.8V、输出电容为10U X7S 16V 10% 0805。

    因此、我认为我们不需要增加输出电容值、您同意吗?

    此致、

    Baptiste、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    comp 设置电阻器设置为 49.9kOhm、将器件设置为 Comp 设置2。

    对于该设置、需要18uF 电容。 请检查输出电容器的有效电容。 如果您认为2x10uF 电容器能够提供最小18uF 的电容、 则可以使用。 请查看数据表中的表9-1。

    此致。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们将在 parralel 中添加一个10uF 电容器、如果需要、我们将进行安装。

    以下是最终原理图:

    此新原理图是否适合您?

    此致、

    巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baptiste、您好!

    是的、原理图是我看到的。 感谢您的分享。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的最终审核

    此致、

    Baptiste、