This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:关于自举电容器选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974509/tps54528-about-bootstrap-capacitor-selection

器件型号:TPS54528

尊敬的先生

关于 TPS54528的 VBST、如数据表所述、在 VBST 和 SW 端子之间必须连接一个0.1uF 陶瓷电容器

如果陶瓷电容器的规格从0.1uF 变为0.01uF、会出现什么问题或影响?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    BST 电容用于为高侧驱动器充电。 如果该电容器太小、高侧可能无法完全导通。 因此、建议使用0.1uF 电容。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    如 Edwin 在上面所述。 这是高侧 FET 栅极驱动电路的电源输入。 在 VBST 和 µF 端子之间必须连接一个0.1 μ F 陶瓷电容器、以确保正常运行。 建议使用陶瓷电容器。 如果使用较低的值、您可能会看到驱动器未正确供电。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar

    感谢您的回复!! 还有一个问题、如果 使用低电容值电容器并且高侧 FET 栅极驱动器供电不正确、是否可能导致 TPS54528 IC 烧坏?

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    随着时间的推移、它可能会损坏器件。 但我不是这样做会导致燃烧。 刻录意味着什么?  

    谢谢

    Tahar