This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:为什么会出现30kHz 频率?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974502/ucc28019a-why-does-the-30khz-frequency-occur

器件型号:UCC28019A

IC 固定为65kHz 频率。

开关频率在30~35kHz 下运行的部分。

这是否是软启动导致的问题? 我可以增大 Vsense 填充值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew85、

    您能更详细地描述一下控制器输出30-35k 的情况吗? 是在启动时还是在输入电压峰值线路周期?

    允许控制器输出低于65kHz 频率的条件我猜它与环路计算有关。 在30k-35k 周期内、可能只是控制器环路在此周期具有零占空比。

    如果猜测正确、则无需进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EMI 测试中、测量值以30kHz 的倍数为单位。

    有必要检查为什么显示低频值。

    在超过20%的负载下、输出频率为65kHz。
    低频来自低于20%的负载。
    它不会继续被测量。 频率发生变化。

    如果它与环路计算有关、如何更改或消除频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测试 Vgs/Vds 和 PFC 电感器电流波形以进行进一步分析、并在这篇文章中附加了原理图。

    在轻负载条件下、尤其是在无负载条件下、环路可能会计算脉宽为零、然后您会看到频率低于65k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常状态操作。 输出电流10A

     

    正常状态操作。 输出电流10A

     

     低电流输出5A

    低电流输出5A

     

    当我测量波形时、在稳态和低负载状态下都发现了相同的30kHz 波形。
    但是、在 EMI 测试中、仅在低负载条件下测量30kHz 频带中的频率。

    频率对于不连续模式的结果不正确。

    请回答。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew85、

    您添加的最后一个波形(低电流工作输出电流5A)显示驱动器脉冲仍然为65kHz。(蓝色探针)

    因此、所有波形显示 UCC28019A 正常工作。

    我想您考虑电流和 VDS、认为它是30k。 请记住、在 DCM 期间、VDS 是 PFC 电感器+ MOSFET 漏极 PINT 电容的自振荡、因此频率看起来在下降。

    能够改善这种现象的唯一方法是增加 PFC 电感器值、从而使控制器在 CCM 下工作的负载范围更大。 还请记住、在空载条件下、无法避免控制器在 CCM 下工作、因为 PFC 电感器值不能无限增加。