This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:Rds-on 值?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980116/csd95379q3m-rds-on-value

器件型号:CSD95379Q3M

您好!

我计划将此器件用于低频开关应用、其中主要损耗将由 FET 导通确定、但数据表未显示 FET Rds-on 值。

使用该器件的 TINA 模型、我在10A 负载下测量了11m Ω 高侧和5m Ω 低侧。

这些价值观是否现实? 还是有任何数据可用于 Rds-on?

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们将于周一返回给您。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    该信息不供公开披露、需要保密协议才能共享。

    Rdson 不是仅由 FET 确定 、而是整个功率级设计的一部分。

    您可以将我添加为朋友、并通过电子邮件向我发送更多详细信息、或 通过销售/FAE 联系以获得支持。 谢谢!