This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:浪涌电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974280/tps7a24-inrush-current

器件型号:TPS7A24

大家好、团队、

您能否检查系统中的 TPS7A24浪涌电流是否可接受?

输入电压为6V、输出电压为3.3V。 它具有峰值1.3A 输出、持续时间小于40uS。

请在 此处查找 内部链接以获取原理图和波形。 (请连接至 VPN 进行下载)。

谢谢。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    随附的文件受密码保护、请告诉我如何访问。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    抱歉、 是没有密码的文件。  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、  

    您的应用的电流限制似乎约为30uS、从未进入关断状态、因此您的器件似乎可以正常工作。 1.3A 浪涌电流不会损坏内部键合线。  

    最棒的

    Juliette