This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:以设定的电压和电流加电

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974188/bq25703a-power-up-with-set-voltage-and-current

器件型号:BQ25703A

尊敬的团队:

我的客户有一项要求:他们希望在加电期间调节输出电压和电流。 例如、加电期间的默认输出电压和电流为9V/128mA。 但现在、他们希望在上电期间将其更改为13.2V/3A。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:我的意思是输出电压是 VSYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    默认电压值由 CELL_BATPRESZ 设置。 您无法将启动电流设置为3A。

    但主机可以在上电后立即复位这两个值。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我知道主机可以根据数据表中的8.3.2.2复位 V 和 I。 但是、客户询问如何实施? 如何使用主机复位这两个值?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    要实现 非常简单、请参阅数据表8.4.1.2。

    如果客户以前从未使用过 TI 充电器、我强烈建议  在转到自己的电路板之前在 TI EVM 上实践他们的设计理念。 EVM 用户指南中提供了有关如何使用充电器的详细说明。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    非常感谢您提供的信息!

    谢谢!

    迪伦