This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1电量参数计算器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977230/bq27421-g1-bq27421-g1-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRBBQSTUDIO

您好!

我需要帮助。 我进行了测试、但上传后、我获得了失败的结果。

GPCRA0 -失败(检查屏幕截图)和包含原始数据  e2e.ti.com/.../GRCRA0_5F00_2.zip 的 zip 文件

GPCRB -失败(检查屏幕截图) 和包含原始数据 e2e.ti.com/.../GPCRB_5F00_3.zip 的 zip 文件

此外、BQ2741-G1B 没有此标志"标志 ff55或 FFFF 应存在"

我出了什么问题?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此监测计是 ROM 监测计、不具有闪存、为了在较低温度下进行优化、最好使用闪存监测计、以便您可以编辑这些参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    我知道 BQ27421-G1B 没有闪存。 电量监测计始终连接到电池(整个器件寿命)、所有配置数据都存储在 IC 的 ROM 中、除非由于某种原因保护电路断开电池连接。 如果检测到复位-主机器件会立即向 IC 提供配置数据。

    主要问题是-当器 件暴露在低温下(0°С--5°С 以下的任何温度)时、电量监测计会在一段时间后开始显示下降/摆幅百分比(请检查我之前的帖子中的日志:e2e.ti.com/.../973208)。 通常情况下、工作流程如下:当从电池中排出大量电流(大约为0、2至0、3安培) 10秒钟(通常为60秒)时、会出现压降(高达0、5伏)。 因此、电池电压恢复到之前的幅度、但电量监测 IC 上的百分比值保持在最低读数附近。  

    °С:环境温度为-5 μ A、电池电压为50%(3、8伏)、然后30秒内、系统排出的电流为0.25安培、电压从3、8伏降至3、3伏。 电量监测计 IC 上的电池百分比也降至0%。 一段时间后、初始电池电压在负载事件之前缓慢恢复到接近值、但该百分比会一直保持为0%、除非您开始为器件充电。

    我已经执行了这些测试、在我之前的主题中有以下建议:

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    https://www.ti.com/tool/GPCRA0

    但遗憾的是、在上传测试结果后、我始终会收到错误报告… (请参阅本主题开头部分的上述测试结果屏幕截图)

    我出了什么问题?

    我需要知道如何配置电量监测计、以便在低温下正常工作。 Qmax、Ra 和热系数等哪些参数应与默认值不同?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否对测量仪表使用平滑功能? 当监测计处于静置模式时、温度发生变化时、SOC 可能不会从0%发生变化、具体取决于配置。

    基于 ROM 的监测计与 GPCRB 工具不直接兼容。 我建议使用基于闪存的监测计、以便轻松调整这些参数。 在低温下、有时需要对 Rb 进行微调才能实现精确的监测。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的回复。  

    是的、我将使用平滑功能。 默认情况下、它处于启用状态。 我没有更改它。

    来自数据表:

    从 FG 配置:

    我仍然不确定我必须做什么,因为您不回答我的大部分问题。

    1. 如何确定下降/摆幅百分比? 我需要在不同的环境温度下对电量监测计具有稳定的百分比行为。

    2. 如何使用当前电量监测计(BQ27421-G1B)执行此操作? 我应该从默认值中更改哪些参数、如 Qmax、Ra、TermV 有效 t、T RISE、T 时间常数和热系数?

    3. 为什么我的测试失败? (GPCRB 和 GPCRA0)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    GPCRB 和 GPCRA0由于是 ROM 监测计而发生故障。 有一种权变措施、但 每次监测计断电时、您都必须上传 gm.fs 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、


    是的、正确、每次 FG 断电时、我们都会重新配置它。


    其余问题包括:
    在低温下使用时需要更改哪些参数(bqStudio 已在不同温度下创建了多个日志)
    -请参阅上述本主题开头部分的测试结果屏幕截图和
    -检查我上一个帖子中的日志: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/973208

    2.我们如何计算这些参数?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们正在进行此工作、您可以在本周结束前收到更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已向您发送了一个朋友请求、我们可以在离线讨论、您是否还可以 在执行学习周期后提供.gg? 您提供的值仅包含默认值、需要与您的电池相匹配。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将使用以下电量监测计配置:  
    e2e.ti.com/.../1884.gg.csv

    此致、
    Michael