This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251 CMP 引脚电阻器要求

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974661/tps65251-tps65251-cmp-pin-resistor-requirement

器件型号:TPS65251

您好!  

根据我们的数据表和 EVM 用户指南、我们建议为 CMP 引脚使用20k 电阻器、精度为0.1%。

我们是否可以使用1%精度的电阻器来代替?  

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Mason  

    精度为1%的电阻器是可以的。