This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:LP2985AIM5-3.3和 LP2985AIM5-3.3/NOPB 之间的差异

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980193/lp2985-n-difference-between-lp2985aim5-3-3-and-lp2985aim5-3-3-nopb

器件型号:LP2985-N

大家好、

 LP2985AIM5-3.3和 LP2985AIM5-3.3/NOPB 有何区别? 我想它们是同一个器件。 但数据表提到 LP2985AIM5-3.3是 NRND、不符合 RoHS 标准、而 LP2985AIM5-3.3/NOPB 是活动状态并通过 RoHS 标准。 请您澄清区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    RoHS 表示"有害物质限制":

    "NOPB"表示"无 Plumbum"。

    因此、TI 修改了旧接触材料等的化学成分 但芯片的行为是相同的。

    Kai