This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:USB 通信

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979203/bq24297-usb-communication

器件型号:BQ24297

大家好、

您能否帮助检查以下连接是否存在任何问题?

1:BQ24297根据 BC1.2首先判断 D+/D-以设置电流。
2:电流设置完成后、一旦输入电流检测完成、D+/D-引脚将为 HIZ。
3:此时、CPU 检测到正常的 USB 通信数据包并开始通信。

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    1.该器件可用于5V 3A 输入 USB Type-C 充电,但无法检测到 Type-C 需要一个 USB 接口。  BQ24297充电器输入电流限制检测完成后、主机可以根据需要通过 I2C 将输入电流限制修改为所需的值。

    2.是的。 此外、当 BQ24297执行输入电流限制检测时、连接到 D+/D-线路的主机和其他组件应能够连接到 HIZ D+/D-线路。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    因此、BQ24297可以通过这种方式连接、CPU 的 USB 主机(OTG 端口)或器件端口 d+/d-连接到 BQ24297的 d+/d-和 USB type C 连接器的 d+/d-。

    执行 BC1.2检测时、USB 通道上的器件不会相互影响。


    1:当 BQ24297执行输入电流检测时、CPU 是否需要执行任何操作或设置?


    2:检测到 BQ24297输入电流后、USB D+/D-可以正常通信。 如有必要、可通过 I2C 复位输入电流限制。 这种理解是否正确?

    谢谢、

    HP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HP、

    1. 当充电器执行输入电流限制检测时、主机应连接 HIZ D+/D-线路。

    2.输入电流限制检测完成后、主机可以根据需要通过 I2C 调整输入电流限制。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    充电器执行输入电流限制检测需要多长时间?

    (例如:330ms 或、、、、、)

    谢谢、

    HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HP、

    输入源类型(即 D+/D-)检测时间取决于输入源插座。 通常、D+/D-检测最多可能需要1000ms、具体取决于适配器。

     

    谢谢、

    宁。