This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:SYS 输出的输出电感值

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980077/bq25606-output-inductance-value-for-sys-output

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 社区!

我在 PCB 中使用的是 BQ25606,负责为270mAh 锂聚合物电池充电。 电流限制设置为500mA,由于 PCB 面积的空间限制,我已通过将电感值从1uH 降低到470nH 来减小电感器尺寸。 已根据数据表(BQ25606独立3.0A 单节电池充电器数据表(修订版 B)(TI.com))的第9.2.2.1节确定所选组件(制造商编号 PE-0603CLHR47STS)的大小

 但是、在 bq25606设计说明 《使用 bq25606设计独立单节3A 充电器》(TI.com)中、我找到了以下内容:

μH 电感:1 μ H 至2.2 μ H 充电器 μH 内部补偿。 严格遵循输出电感和 SYS 电容指南,以确保系统稳定性和性能。

是否有人建议使用470nH 电感器是否安全?

提前感谢、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    充电器具有内部固定补偿。 外部电感和电容的选择受到限制、以确保系统稳定性。

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  

    谢谢、

    宁。