This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:PSpice 仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972790/tps54040a-pspice-simulation

器件型号:TPS54040A

大家好、

对于 TPS54040A、我的客户在仿真器件时注意到了一些奇怪的行为。 我已经附上了您的网站(www.ti.com/.../slim069)上提供的 PSPICE 瞬态仿真输出电压的屏幕截图、其中输出电压为5ms 后、除了增加仿真时间外、我们没有更改在线提供的仿真原理图中的任何内容。 我本来希望电压在5ms 后会达到稳定状态、输出电压波形将相对恒定、仅叠加滤波的开关纹波。 仿真显示的频率振荡较低、这可能是噪声、我们对此有一些顾虑、并想知道您团队中的某个人是否可以解释我们为什么会看到这种情况?

 谢谢!  
 
BR、
Alfred
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    它可能是一个仿真工件。 您能否提供客户在原理图中确切探测的位置的图像?
    我尝试重复这种现象、但我的结果中没有看到这种噪声。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    请参阅下面的屏幕截图、了解客户正在探测的位置以及仿真设置。 您是否会推荐 PSPICE 解算器的特定设置–他们目前使用的是默认集成方法、这可能是问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    我不确定"默认集成方法"是什么意思? 我使用相同的设置在我的终端上运行它、但不会获得与客户相同的结果。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我想他们的意思是、这是使用默认设置。 您能否与我分享您的测试结果? 我在我的终端上尝试了与客户相同的瞬态仿真设置、并获得了与客户类似的以下结果。  

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我想他们的意思是、这是使用默认设置。 您能否与我分享您的测试结果? 我在我的终端上尝试了与客户相同的瞬态仿真设置、并获得了与客户类似的以下结果。  

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    抱歉、我的第一次仿真的 x 轴间隔不正确、结果如下:


    在 x 间隔上正确输入后、我确实得到了以下现象:

    我不确定是什么导致了这种情况。 如您所述、这可能是不必要的噪声造成的。 让我在内部与团队联系、并为您提供更多信息。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    美好的一天!  
    对此有任何反馈吗?

    谢谢!  

    此致、

     Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    我对模拟进行了更多的研究、对此没有明确的结论。 更改收敛参数、时间步长等未得到改善。此噪声很可能是由于仿真伪影造成的。 此外、看到的噪声小于1mV。

    此外、WEBENCH 正在仿真并表明设计稳定。

    此致、
    Alejandro