This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:用于为电磁阀供电的升压转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TLV61048, TPS61372, TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979444/tlv61046a-boost-converter-to-power-a-solenoid

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61048TPS61372TPS61378-Q1

我计划使用 TLV61046A 升压转换器通过锂电池以大约300mA 的电流为12V 电磁阀间歇性供电、并使用使能输入来激活/停用。 I/O 断开功能应防止在关闭时泄漏、软启动应减少瞬变。 这种方法是否存在任何问题以及输入和输出电容值的建议。 我还查看 了 TLV61048、并欢迎其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TLV61046A 的输出电流为12V 时、无法覆盖300mA、而 TLV61048的输出电流为300mA。 为了获得更好的性能、TPS61372也相当强大。

    建议的输入和输出电容可在相应的数据表或 EVM 用户指南中找到、例如10uF、22uF。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    我无法轻松使用 BGA 封装、TPS61372价格有点贵、因此我将使用 TLV61408。

    谢谢、
    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    遗憾的是、查看 TPS61408将无法正常工作、因为它没有我的应用所必需的负载断开功能。 但是、我发现 TPS61378-Q1采用具有此特性的 QFN 封装。 您是否看到此部件不工作的任何原因。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPS61378-Q1可在负载断开的情况下提供300mA、12V 输出。 请记住调节其电流限制、以确保其足够高。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气