This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:UCC28782-030 SR 稳压器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28782, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975592/ucc28782evm-030-ucc28782-030-sr-regulator

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC28782UCC28780

Jaden:

UCC28782-030 EVAL 套件中还有另一个器件:以前为 UCC24612的 SR 稳压器参考 U1、MP6908。

在改用 UCC28782控制器时、我们发现我们的次级侧与'28782控制器次级侧一致。 因此、我们认为无需使用 MP6908芯片。

对这一办法的任何审查都将受到高度赞赏。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    UCC28782具有 EMI 抖动功能,初级峰值电流将在每个周期发生变化。 这是因为 UCC24612具有70%的先前关断时间限制。 它有时会丢失脉冲。这就是为什么 我们在这里建议了其他 SR 部件。 但它仍可与 UCC28780配合使用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    明白了。

    我们将更改为另一个器件。

    BTW:关于评估套件的 sluubz3.pdf。 在 UCC28782中、当我们不使用评估套件 GaN 器件时、您预见到了什么情况?

    很可能、我们不会因为某些供应商拒绝支持非商业 市场焦点!...

    在所有其他选择的驱动电压为6V 的 GaN 中、不会有集成的"驱动器"...

    具体而言、某些隔离式驱动器可能需要高达10mA 的输入电流。

    PWMH、S13或 RUN 是否能够在稳态条件下提供该电源? 如果应用不需要最大程度地降低电源的关断状态功耗、但需要持续稳定运行、该怎么办?

    新年快乐!

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:

    关于:UCC28782抖动功能。

    在应用程序/EMI 测试让我们启用抖动之前、我们可以通过哪些方法来保持禁用抖动?

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    很抱歉耽误你的时间、Jaden 本周外出庆祝新年。 下周他会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     UCC28782中无法禁用 EMI 抖动功能。

    谢谢。