This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:Arduino 代码

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974487/bq76200-arduino-code

器件型号:BQ76200

HELO  

我使用 Arduino 控制 bq76200、但似乎无法将 CHG 或 DSH MOSFET 设置为正常工作、也无法同时工作  

void enableharing()


digitalWrite (DSHON、low);
digitalWrite (CHGON、HIGH);


void enablecharding()

digitalWrite (CHGON、LOW);
digitalWrite (DSHON、HIGH);

但我需要电压条件来实现这一目的  

请就此提供帮助   

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chima、

    CHG_EN 和 DSG_EN 引脚是简单的逻辑输入、因此如果您在这些引脚上看到正确的电压电平、则代码正常。 我没有用于验证 Arduino 代码的上下文。

    如果 CHG_EN 和 DSG_EN 引脚上的输入电压正常、则需要检查 BQ76200的 CHG 和 DSG 输出以查看发生的情况。 您应该遵循 BQ76200数据表中的详细设计流程、而文档"BQ76200超越简单应用原理图"对于调试任何问题也非常有帮助: https://www.ti.com/lit/an/slua794/slua794.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

    引脚工作正常  

    我尝试根据电池电压做出 if 语句以启用其中一个 MOSFET、但它无法正常工作、这取决于它是在充电还是放电   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chima、

    我不明白。 您的问题是否已解决?