This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:电容隔离器的交流规格

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979406/ucc5350-ac-specs-on-capacitive-isolators

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC5320

大家好、

你好。

我们的客户想知道我们是否有关于 以下方面的任何信息或特征:

•   峰间抖动
•   最小脉冲宽度

数据表中似乎没有这些特征、但可能有人有一些可以共享的数据。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    同一主题、内容和发布时间上存在重复的主题。

    我将关闭此线程、因为它是重复的、请在同一个标题为"打开"的线程上查找响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    另一篇文章用于其他部分:UCC5320

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    这里是相同的答案。 我们没有任何抖动数据可供共享、并且输入上有一个10ns 抗尖峰脉冲滤波器。

    您的客户是否有问题? 如果您可以分享更多详细信息、我可以帮助他们解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Don 的更新!

    客户尚未在设计中使用电容隔离器、只是将这些器件与市场上的其他电容隔离器进行了比较。

    如有进一步的查询、我会告知您。

    谢谢!

    艺术