This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91EVM-831:建议将错误的 EVM 板用于 TPS7A92稳压器

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A91, TPS7A91EVM-831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979852/tps7a91evm-831-incorrect-evm-board-recommended-for-tps7a92-regulator

器件型号:TPS7A91EVM-831
主题中讨论的其他器件:TPS7A92TPS7A91

TPS7A92的 TI 网站显示了用于评估该器件的 TPS7A91EVM-831。  但评估板具有 TPS7A91、而不是 TPS7A92。  因此、我们无法评估高于1A 的电流。  为什么推荐此 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    由于两个器件的占用空间相同、因此我们可以为两个器件销售相同的 EVM。  

    要使用 TPS7A92进行评估、您必须订购这些组件的样片并更换 EVM 上的器件。  

    最棒的

    Juliette