This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:过放电保护

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25887EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974677/bq25887-over-discharge-protection

器件型号:BQ25887

您好!

我对 BQ25887有一些问题

首先、看起来 SNS 引脚连接到升压转换器输出、因此我认为我可以使用 SNS 引脚为系统供电、BQ25887EVM 原理图支持我的想法。 可能性。

其次是 BQ25887:数据表中的"8.3.10电池保护"一章在哪里? 论坛主题中的主题为"当电池放电至低于 VBAT_SHORT _HYS 时、BATFET 会关断以保护电池免受过度放电的影响"、BATFET 在哪里? BATFET 正在控制 SNS 输出? 如果不是、BATFET 控制哪个引脚? 什么是 VBAT_SHORT HYS 值? 我找不到有关这方面的任何信息。

我尝试使用 BQ25887EVM 测试过放电保护。 我将负载连接到 J2连接器、并使用1.7A 对2节锂离子电池放电。 我想当 Vbat 放电到6.2V 以下时、SNS 输出将不再为负载供电、但确实如此。 我一直等到5.2V、但它仍在为负载供电。 我的系统出了什么问题。

感谢您的关注。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、

    这是数据表中的错误。 BQ25887不提供过放电保护、因为它具有集成式 BATFET、而是具有一个标有 RSNS 的集成式感应电阻器。

    这将在数据表的下一修订版中解决。

    此致、

    Ricardo