请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 您好、TI 专家、
我的客户设计了自己的电池组、电池组中考虑了 BQ24040。
在大规模生产中、他们将使用超声波焊机对顶部和底部外壳进行物理密封。 他们担心 BQ24040会在此超声波频率下被销毁。
如您所知、在此过程中、BQ24040将在1分钟内振动约30kHz。 您能否确认是否可以?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.