This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:CT 0pF (悬空)是否适用于1.05Vin 电压轨以及快速导通时间?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980111/tps22971-is-ct-0pf-floating-for-1-05-vin-rails-and-a-fast-turn-on-time

器件型号:TPS22971

大家好、

我的客户有一个问题 TPS22971 -

要再次检查、当它显示压摆率电容器 CT 为0pF 时、这意味着引脚应保持开路和悬空? 对于输入电压= 1.05V 的电源轨和快速导通时间?

此外、在断电时、需要其中一个1.05V 负载开关电源轨以比另一个轨更快的速度放电。 如果他们希望将同一器件与同一内部放电阻器配合使用、则必须在其中一个器件上添加一个外部放电阻器。 这会对器件产生任何不利影响吗?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    根据 CT=0pf、我们意味着 CT 引脚应保持悬空。  

    电压为1.05V 时、内部下拉电阻小于700欧姆。 我认为、使用外部电阻器在放电时间方面会有所帮助、但也会在输出端产生恒定负载。 与某些器件一样、此器件没有输出放电引脚、因此必须有一个持续有效的输出下拉电阻。 我通常不建议这样做、这不是因为器件损坏、而是因为它可能效率低下。