This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979652/lm2596-lm2596

器件型号:LM2596

尊敬的

  预计将使用 lm2596来设计2路 USB 5V 1.5A 输出电路。 请确认电路是否正常?

CIN 是否可以使用大于100uF 的铝电解电容器? 例如、220uF / 330uf / 390uf 等。

是否对 CIN 的耐受电压有任何要求?

e2e.ti.com/.../lm2596-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、此器件可用于5V、2x1.5A 输出。

    是的、您可以使用比数据表中所示更多的输入电容。 确保输入电容的额定电压高于电容的最大电压。

    您的原理图看起来不错。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     我对 lm2596的应用有疑问

    我们使用 lm2596设计一个可以同时为两部手机和其他设备充电的基站。

    在当前设计中、输出端使用两个 USB2.0接口、是否可以实现每个1.5A 来为后端器件充电?

    USB2.0接口的最大输出电流不是500mA? 如果我使用 USB2.0连接器为手机和其他设备供电、则为最大输出

    电流为500mA? 或者、我需要使用 USB3.0连接器来实现大于1A 的输出

    还是 USB2.0连接器或 USB3.0连接器只是桥接器、实际输出电流不受连接器的限制?

    期待您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我不是 USB 规范方面的专家。 我可以回答有关 LM2596和产品系列中其他器件的问题、但我没有资格评论 USB 电流可用性规格。 从理论上讲、我可以告诉您、但这个问题与市场采用的标准有更多关系、需要 USB 专家回答。 很抱歉。

    Sam