This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75453B:它们是此 IC 的四通道版本吗?它们是否采用 SMT 封装?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA, DS3668, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979792/sn75453b-is-their-a-quad-version-of-this-ic-and-in-an-smt-package

器件型号:SN75453B
主题中讨论的其他器件:TPL7407LADS3668ULN2003A

你好。

我们一直使用 SN75453控制2个通道、负载消耗不超过30mA、运行频率为36Hz、占空比为50%。 我们现在需要扩展并添加2个通道。 因此、我们想知道是否有一个四通道解决方案可通过一个可适应30mA 负载电流的集电极开路晶体管来驱动4个通道、此外、如果此解决方案可作为 SMT 封装而不是穿孔封装提供。 /非常感谢您的帮助/ Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我们没有这样的器件、而是有更多的通道。 最接近的多通道替代方案是 ULN/ULQ 系列、例如 ULN2003和 TPL7407LA、它们分别是7通道达林顿对和7通道 NMOS 阵列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的回答。 在此期间、我找到了 TI 器件 DS3668。 这似乎是一个四路驱动器、但我不确定集电极开路到接地的电阻将与75453进行比较。

    您是否认为使用 DS3668的操作等于75453、因为我的应用仅用于低速(通常为10至40Hz)。

    非常感谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我看了一下该器件、对我来说、使用 TPL7407LA 将是更好的选择。 这是一个额定电压高达30V 的7通道 NMOS 阵列、其集成钳位与此器件非常相似。 您可以并行驱动通道以增加每通道的电流。 同样、您也可以使用 ULN2003A。

    这些器件的开关速度也更快。

    我认为、只要通过每个通道的灌电流小于600mA、DS2668也可能起作用。