This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:FCC 未更新

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968545/bq34110-fcc-not-updating

器件型号:BQ34110

已执行合格的放电并记录、请参阅随附的。

在放电期间、电池状态保持在0x4125。 第二行更改为最后一行、更改为0x0081、最后一行为0x0001。 在最后一行中、FullChgCap 列从2200更改为9900、这与设计容量非常接近、并且是正确的。 但是、这并没有保存到监测计中。 几行之后、在对电量监测计进行下电上电后、FCC 保持在2200。

1.如何让 FCC 节省费用?

2.如何更新 SOH? 它也保持在22%。

为了方便起见、我将日志文件作为 TXT 格式和 XLS format.e2e.ti.com/.../resistorTest2roomtemp_5F00_highrate.log.xlsx 附加

e2e.ti.com/.../resistorTest2roomtemp_5F00_highrate.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    确保将所有值上传到监测计中、如设计容量和 CEDV 参数。 FCC 是根据 ADC 读数和由您的配置设置的 DataFlash 进行计算并存储在 RAM 中的。

    与报告的 SOH 相同、在您为应用配置电量监测计之前、监测计不会正确报告此情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有值均已上传至监测计。

    我已经尝试过完全放电和完全充电、但 FCC 保持在2200mAh (应为9900mAh)、SOH 报告的电量为22%。 如何解决此问题? 请参阅上一帖子中的日志文件、尤其是结尾 为什么 FCC 不会更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能否共享用于此测试(在测试前提取)的相应.gg 文件

    如果存在合格的放电、我怀疑监测计会更新 FCC;CEDV 监测计会在合格的放电后更新 FCC。

    您是否还在数据存储器的电量监测选项卡中更新了所学的满电量?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、更新数据存储器电量监测选项卡中的已记忆的完整充电容量可解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的确认!

    此致、

    Wyatt Keller