This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575HV-33:TL2575HV

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610, LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980081/tl2575hv-33-tl2575hv

器件型号:TL2575HV-33
主题中讨论的其他器件:LMR33610LMR36015

大家好、

我需要使用具有以下规格的直流/直流降压转换器:

输入电压:10.5V-36V

输出电压:3.3V

输出电流:700mA

与传统直流/直流一样、我将使用 TL2575HV。

我知道您是否可以推荐其他成本相同或相似的新直流/直流或更新的直流/直流。

如果您可以推荐替代 p / n、 我还要求您指出任何 degmobard、如果提供、

EMC 滤波器 也放置在直流/直流上游(配置和推荐的元件值)。

请告诉我。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    这是我们 的参数搜索、范围缩小到 VIN 介于36V 和43V 之间、IOUT 额定值介于1A 和2A 之间。 如果这些选项不够、您可以通过查看这些选项来根据您的要求查找器件:

    LMR33610 36V、1A、400kHz 或1.4MHz

    LMR36015 60V、1.5A、400kHz 或2.1MHz