This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:当 LED 负载为 Vin/2时、频率开关过高

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979931/lm3409hv-frequency-switch-too-high-when-led-load-is-vin-2

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我设计并实现了具有以下字符的 LM3409驱动器板(遵循数据表原理图):

输入电压48V

fsw= 600kHz、Coff=470pF、roff=10K

IOU=1A

L=15uH  

LED 负载=从1个 LED (Vf=3V)到12个 LED

当 LED 负载为最大值(12LED)时、Toff 约为160ns、频率开关约为625KHz。 当负载为1个 LED 时、Toff 约为1.27us、频率开关约为700KHz。

我发现具有半 LED 负载的频率开关过大(当 Vout 为 Vin/2时)。 在后一种情况下、Fsw 变为2MHz!! 我的外部 PMOS 存在热问题(目前我安装了 SQ2361AEES)、但我要用更强的 PMOS 代替 PMOS。

为什么会发生这种情况、以及如何解决?

BR

Simone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simone、您好!

    这是因为 LM3409是可变开关频率部件。  当占空比为50%时、开关频率最高。  当尝试使用48伏输入快速切换时、MOSFET 将变热。  通过选择具有更好散热能力的 MOSFET、它可以以这种方式工作。  您还可以降低开关频率、以使电流纹波保持不变、您可以使用33uH 的电阻器并将电阻器更改为大约22Kohm。  由于较高输出电压下的开关损耗和传导损耗、MOSFET 仍会发热、在这些电压和开关频率下、它对于1A 来说实在太小了。

    另请注意、LM3409最短导通时间为211ns。  应降低开关频率、以确保所有工作点的吨数大于211ns、因此在本设计中、ROFF 至少需要13千欧。  这也会改变调节点、因此需要降低 RCS、因为 LM3409调节峰值电流、平均值为 IPEAK - Ipkpk/2。  除非电感值也增加、否则降低开关频率将导致峰间电流纹波上升。  我还会测量1个 LED 和12个 LED 的输入电压和输出电压、因为计算显示的开关频率与您看到的不同。

    VLED TOFF 占空比 fsw
    3. 2.62152E-06 0.0625 1.74768E-07 357616.689
    6. 1.1375E-06 0.125. 1.625E-07 769232.775
    9. 7.282E-07 0.1875 1.68065E-07 1115639.75
    12. 5.35815E-07 0.25. 1.78605E-07 1399737.56
    15. 4.23862E-07 0.3125. 1.92664E-07 1621990.8.
    18 3.50623E-07 0.375 2.10374E-07 1782542.3
    21. 2.98971E-07 0.4375 2.32533E-07 1881450.64
    24 2.60587E-07 0.5. 2.60587E-07 1918744.28
    27. 2.30939E-07 0.5625 2.96922E-07 1894438.73
    30 2.07349E-07 0.625 3.45582E-07 1808543.16
    33. 1.88133E-07 0.6875 4.13892E-07 1661063.34
    36. 1.72176E-07 0.75 5.16528E-07 1452003.07

    此致、