This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如原理图所示、芯片在电流配置下出现故障

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976180/tps2121-chip-fails-with-current-configuration-as-seen-in-schematic

器件型号:TPS2121


我将在以下配置中使用电源多路复用器。 然而、当设计的20V 电压被施加到电路板上时、此组件会发生故障和短路、从而消耗过多电流。
是否有人知道有关原理图的任何问题会导致这种情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否分享故障事件的波形? 该系统的输出负载是多少? 我想查看 VIN1、VOUT、IIN 和 ST。

    我想了解系统在 VIN1导通和上升期间的行为。 VIN2可保持悬空。

    您是否在输入电源轨上具有电压抑制功能? 在20V 和高电流下、线电感可能会导致超过器件绝对最大额定值的尖峰、尤其是在热插拔事件期间、如数据表的第10.7节所述。 这可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有 IC 都在该电压下烧坏、因此无法共享特征波形等。

    您是否能够确认20V 的分压器和电阻器配置是否正确?

    负载电流为40mA、您使用的电源受控截止电流设置为300mA 限值。

    IN2在测试时浮动。 当我施加14V 电压时、输出电压工作正常。 然后、当 Vin 增加到大约18V 时、IC 会烧坏。

    没有浪涌电流、没有电压尖峰、绝对没有来自电源的导线电感。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    20V 直流电对于器件来说不是问题。 这里不需要考虑电阻的大小、因为电阻器的比率更重要。

    通过观察 IN2如何保持悬空(通过 CP2电阻分压器拉至 GND)、您在控制引脚上的电压为:

    (假设 VIN1 =20V)

    V_PR1 = 20 * 5/36.6 = 2.73V

    V_OV1 = 20 * 5/112 = 0.89V

    这两种电压都是可接受的、SS 电容器的值是可接受的(我们在 EVM 上使用50V 额定电容器)、因此是 R_ILIM。

    您能进一步描述负载吗? 是恒定电流40mA 负载吗? 是电容式还是电感式?

    我想我们需要您描述的测试波形来了解系统。 我希望看到:

    输入电压

    输出电压

    输入电流

    和 ST 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    稳压器输入端的电容器似乎未达到20V 的额定电压、这会导致系统短路。 删除此项已解决问题、因此您可以将其标记为已关闭。

    感谢你的帮助。

    Michael