This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:上电时的寄存器状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972610/bq25713-register-status-when-power-on

器件型号:BQ25713

大家好、

我对 BQ25713有一些问题、需要与 BU 再次确认、感谢团队的帮助!

  1. 即使寄存器0x3A 位6 =0意味着 EN_ADC_VBUS 不启用、在第一次上电(适配器插件)时、VBUS 回读(0x26)是否始终读取一次?
    我使用 EVM 做一些实验、发现 VBUS 在非主电源上读取时、我启用寄存器0x3A bit 6 =0或1。
    我认为这是正常工作、因为充电器需要读取 VBUS 以确定它应该在降压或升压模式下工作、并设置 VINDPM 限制电压。  

  2. 如果是,那么只有 VBUS 在上电时读取一次,或者寄存器 REG0x27/26 ()、REG0x29/28 ()、REG0x2B/2A ()和 REG0x2D/2C ()在第一次上电时也会读取一次,即使我们没有启用它?

谢谢!
Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您在#1中得到了什么值? 预期值是多少? 我怀疑您正在读回默认值。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    在 EVM 实验中、我在上电时在 VBUS 回读(0x26)中读取的值是我使用直流电源设置的值、因此我假设充电器在上电时读取 VBUS、而寄存器0x3A 位6启用或不启用。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    否、您需要先启用 ADC。 请确保在实验过程中电源完全关闭(包括电池)。

    在上电期间、充电会检查 VBUS、但不会通过 ADC。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    是的、  我确信在我的实验过程中电源完全关闭(包括电池)。

    那么、充电器将 在上电期间检查 VBUS、然后确定输入电压限制并写入0x0A 寄存器、但它 不会将 VBUS 电压写入0X26 VBUS 读回寄存器?

    那么、如果我看到 VBUS 回读寄存器在上电时显示的值必须是我启用 VBUS ADC?

    感谢您的回复。 很抱歉、我在充电器设置方面没有太多经验。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    所有寄存器在加电时都加载了默认值。 这些寄存器包括0x0A 和0x26。 根据 IC 设计和硬件设置、所有初始值都是固定的、但您可以通电后更改它们。

    您必须启用 ADC 才能获得"有效"的 ADC 读数。

    如果您有其他问题、请随时告知我。

    此致、

    林红