This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:有关使用600W 48V 输出进行修改的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056, UCC28180, UCC28064A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979990/pfcllcsrevm034-question-on-modifying-with-600w-48v-output

器件型号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC28056UCC28180UCC28064ATL431

您好、TI 团队、

我打算购买 PFCLLcsr-034EVM、用于开发具有48V 和600W 修改输出的开关电源。 在我使用您的 UCC256404计算器时、该计划进展顺利(到目前为止)、并且知道我应该更换哪个部件来满足我的需求。 我要问的是:

最近、我才意识到在 Webench 上 UCC28056的 IC 最大输出为1A、我在数据表上找不到原因、它与 Cr/cm 控制方法是否相关?

2.我是否应该使用具有更宽输出的另一个 IC 替换 PFC 模块并使用 UCC28056等其他 IC 方法? 是否有任何资源可用于了解 PFC 模块?

3、我不明白 TL341在反馈电路上的作用、您能详细说明一下吗?

 

谢谢、

Catur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catur、

    UCC28056是一种转换模式 PFC、在大多数实际情况下、它将进入高达300W 的设计。 在此基础上、峰值电流变得非常大、更难管理。 在600W 时、您需要考虑 CCM PFC 或交错转换模式 PFC、如 UCC2864A

    2.建议换用 UCC28180或 UCC28064A。 其中任何一个都将更适合您所瞄准的功率范围。

    TL431用作误差放大器。 它查看 REF 引脚电压并调整通过光耦合器灌入的电流、以保持输出稳定。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答、稍后将查看您的 IC 建议。

    此致、

    Catur