This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:无法切换充电 FET

Guru**** 2616275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980043/bq78350-r1-unable-to-switch-charge-fet

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我尝试使用 FETControl 来切换充电 FET。

因此、我将首先发送0x1197、然后发送0x01以禁用预充电和放电并启用充电 FET。 但当我发送它时、HCTET 会打开、PCHG FET 会打开、但 CHG FET 不会打开。 为什么会发生这种情况?

当我发送0x1197、然后发送0x02时、它会打开 DSG FET、因此 FET 控制工作正常

FET 选项如下所示:

srec 文件:

e2e.ti.com/.../0257.BASE_5F00_CONF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    .gg.csv 文件(单击"Data Memory"屏幕上的"Export"按钮)比 srec 更有用。 您能否发送此信息?

    谢谢、

    Matt