This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156XX

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561, LM5156-Q1, LM51561-Q1, LM51561H, LM5156H, LM51561H-Q1, LM5156H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979955/lm5156-lm5156xx

器件型号:LM5156

尊敬的*:

您能告诉我们这些设备之间的区别是什么?

LM5156、LM51561

LM5156-Q1、LM51561-Q1

LM5156H、LM51561H

LM5156H-Q1、LM51561H-Q1

此外、以下哪些器件具有用于升压仿真的 SPICE 模型?

以及可用于 DCM 模式的最新升压计算器是什么?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LM5156和 LM51561之间的区别在于断续模式保护功能。 LM5156禁用该功能、LM51561启用该功能。

    添加的"-Q1"器件意味着这些产品符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。  

    添加的"H"代表一个不同的(HTSSOP)封装。

    SPICE 模型可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/LM5156-Q1#design-development##design-tools-simulation

    遗憾的是、我们没有支持 DCM 的离线 Excel 计算器工具。 请使用 webench。

    此致、

    Julian