This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:外部时钟模式下的轻负载运行(LMZ36002和 LMZ35003)

Guru**** 2385830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003, LMZ36002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973900/lmz36002-light-load-operation-in-the-external-clock-mode-lmz36002-and-lmz35003

器件型号:LMZ36002
主题中讨论的其他器件:LMZ35003

大家好、团队、

我对 LMZ36002和 LMZ35003 轻负载运行有疑问。
当  我们使用外部时钟同步模式时、LMZ36002和 LMZ35003是否在轻负载条件下以脉冲跳跃模式运行?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我不相信该器件在使用外部时钟时会在脉冲跳跃模式下运行。 但是、我想在实验室工作台上确认一个确切的答案。
    实验室访问现在受到限制、因此我将尝试明天进入实验室以确认行为、我将尽快返回给您提供信息。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro San、

    感谢您的回复、
    请在您确认 LMZ36002和 LMZ35003 在使用外部时钟时是否以脉冲跳跃模式运行后通知我。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-San、

    即使在使用外部时钟时、两个器件也在轻负载条件下以脉冲跳跃模式运行。 我在工作台上测试了两个 EVM 以进行确认。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro San、

    感谢您的评估和回答。
    我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎。 我们随时为您提供帮助。

    此致、
    Alejandro