This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:ADC 和 EAP 内部电压基准问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973970/ucd3138064-question-of-the-adc-and-eap-internal-voltage-reference

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

各位专家:

UCD3138数据表中未介绍 ADC 和 EAP 内部电压基准。

我想知道如何生成 ADC 2.5V 和 EAP 1.6V。

您是否有有关内部电压基准的功能块?

我 需要评估内部电压基准在3.3V 电源浮动时是否浮动。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    包括 ADC 2.5V 和 EAP 1.6V 在内的所有 UCD3138基准电压均由内部带隙驱动。

    "当3.3V 电源浮动时"是什么意思? 请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我是说3.3V 电源不稳定、3.3V 电源为3.0V ~ 3.6V 或3.6V 以上。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    不稳定的电源电压可能会导致许多问题、尤其是在超过3.6V 时。

    我们强烈建议不要在 这种情况下操作。

    此致、