This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 未检测到 DCP 断开。

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977737/bq25890h-disconnection-of-a-dcp-is-not-detected-by-the-bq25890h

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890

尊敬的所有人:

 
我们的充电器围绕 BQ258990H 构建、表现出一种奇怪的现象。 根据需要为电池充电。
但是、如果我们在恒定电流模式期间断开电源适配器(DCP)、BQ25890H 将不会检测到这一点、并会像电池仍在充电(STAT 引脚保持低电平)一样工作。
最突出的是、即使在轻负载100欧姆时、VBUS 也保持在4.47V。 VBUS 电压甚至高于当前电池电压(4.08V)。

OTG 行为、注意 OTG 已禁用!

我所期望的是 VBUS 降至0V、STAT 引脚变为未激活状态(充电指示灯 LED 熄灭)。 也不是真的。

硬件将 OTG 引脚接地。
禁用软件设置 OTG

断开 DCP 后的寄存器值:

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
7F 01 1D 1A 3E 12 5E 89 00 44 73 76 00 12 00 00 98 00 08 1F


一些寄存器值的说明:

(REG0B) VBUS_STAT = 011 -> DCP 适配器已连接
(REG0B) CHRG_STAT = 10 ->快速充电
(REG0C)          = 00 ->无故障


测量电压:

断开前的 VBUS 电压:   5.03V
断开前的蓄电池电压:4.09V
断开后的 VBUS 电压:    4.47V
断开后的蓄电池电压: 4.08V


有人想知道是什么造成了这种鸡和鸡蛋现象?


此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    断开 VBUS 上的电源适配器后、SW 引脚是否切换?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是的、断开 DCP 后、该引脚以大约740kHz 的频率切换。

    这种现象似乎只发生在"恒定-电流阶段"期间,但这种现象尚未经过广泛测试,因此可能会发生变化。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    是否可以将 VINDPM 设置更改为3.9V (即 REG0D=8D)并重试?

     

    谢谢、

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我在 REG0D=8D 设置下再次尝试、但行为仍然存在。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    是否有与 BTST 电容串联的 BTST 电阻器? BTST 电阻 器和 BTST 电容器的大小是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是的、有一个与 BTST 电容器串联的电阻器。

    R =Ω Ω

    C = 47nF

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    如果  移除2欧姆的 BTST 电阻器、是否会发生该行为?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    即使2Ω Ω 电阻器被移除(短路)、也会发生此行为。

    进一步的测试表明、仅当电池电压(BQ25890H 的 BAT 引脚)在4.00 ~ 4.15 V 范围内时才会出现此问题

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    请在 VBUS 和 GND 之间添加10千欧姆电阻。 它有时会有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们已经尝试了您的建议。

    4kΩ 已在设计中、即使我在 VBUS 和 GND 之间连接了270Ω、问题仍然存在。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    CBTST 的质量很重要。 请在 BQ25890 EVM - GRM155R71E473KA88D 上尝试类似的 BTST 电容(电容、陶瓷、0.047uF、25V、±10%、 X7R)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的帮助、我终于找到了问题的原因。 Cbtst 和 Cdsel 填充的值不正确。 对此表示歉意。

    此致、

    Patrick