This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618启用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976554/bq25618-bq25618-enable

器件型号:BQ25618

根据我的经验,TI 的独立充电器 IC 可以自动调节 SYS 电源。 我们不需要启用系统电源。 那么、BQ25618是否可以自行自动生成系统电源? 是否需要设置寄存器或启用硬件?

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    SYS 引脚的输出是自主管理的。 最小系统电压调节设置可通过 I2C 进行调节、但在默认模式下为3.5V。

    了解以下内容非常重要:

    如果 VBUS 存在:

    VBAT < VSYSMIN -> VSYS = VSYSMIN

    VBAT > VSYSMIN -> VSYS ~= VBAT

    如果 VBUS 不存在

    VSYS ~= VBAT

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    谢谢! 这真的很有帮助。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    数据表显示最大 ISW 为1.8A。

    这是否意味着 Isys 为1.8A? 如果总体系统电流超过1.8A、电池是否会赶上不足的电流(假设电池处于高电容状态)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    I_SW max 是降压转换器可以从适配器输出的最大电流。 但是、当适配器存在时、电池可以补充额外的电流。 当适配器不存在时、所有电流都来自电池、I_SW 一点也不重要。

    此致、

    Ricardo