This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08080W:PTH0808WH 输出电容

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979162/pth08080w-pth0808wah-output-capacitors

器件型号:PTH08080W

尊敬的 TI 团队:

我对 PTH0808WH 输出电容器的选择有疑问( 对于输入、我们使用额定电压为100µF μ V/25V 的 AVX TPS 钽电容器)。

如果可能、我们希望避免在输出总线上使用任何铝/钽电容器。

  PTH0808WHO2英寸(插件 PCB 上 µF 6x22µF ~5英寸)范围内仅使用 X5R 陶瓷电容器(计划使用3x22 μ F/16V)是否有任何缺点?

PTH0808WH 上汲取的最大电流为1.3A @ 3.3V 或700mA @ 5V。

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的同事将很快向您提供反馈。 通常、您可以参阅数据表中的表3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent。

    我仔细研究了数据表、尤其是表3、但这不清楚输出电容器是否只能为 MLCC (而非陶瓷电容器在输入端似乎是强制性的)

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我只需仔细查看输出电容器指南。  正常运行无需输出电容。 但是、具有负载瞬态的应用可以通过添加外部输出电容而受益。  可在表3中 µF 3 x Murata Ceramic X5R 47uF/16V 电压、因此我认为计划采用3x22 μ F/16V 电压) 、在 PTH0808W华 的2英寸范围内即可正常工作。