This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2913:在大电容负载情况下启动

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974247/ucc2913-start-up-in-large-capacitive-load-case

器件型号:UCC2913

大家好、团队、

我的客户询问了在   大电容负载情况下 UCC2913的启动情况。

当输出容性负载为100uF 时、输出电流波形的摆幅如下图所示。 他们希望避免 输出电流波形摆动、尽管 Imax 几乎为0.5V、并询问他们应该如何操作。

黄色:VSS (输入-15V)、粉红色:输出(0V 至-15V)、绿色:输出电流。  

我有客户的原理图和其他波形、但无法在 E2E 中全部打开。 因此、我想让它脱机。 请告诉我我应该联系谁?

此致、
Akihisa Tamazaki

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akihisa、

    请通过电子邮件共享原理图。 我已向您发送了我的电子邮件 ID。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akihisa、

    我已收到您的电子邮件、其中包含详细信息。 是否要继续讨论此主题或电子邮件。 ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    我想 通过电子邮件继续讨论。  

    感谢你的答复。

    此致、
    Akihisa Tamazaki